• No : 12345
  • 公開日時 : 2016/08/09 15:09
  • 更新日時 : 2022/06/13 11:04
  • 印刷

「E1」が表示される【HV-F311/HV-F312/HV-F313/HV-F314/HV-F320/HV-F321/HV-F322】

カテゴリー : 

回答

温熱導子コードプラグが正しく接続されていません。

下記の手順で正しく接続してください。

①電源が切れていることを確認する
②温熱導子コードプラグを、プラグ差込口「B」に接続する
        
▼HV-F320の場合
HV-F320プラグ差し込み画像
 
※接続の際はプラグを持って、カチッと音がするまで奥へしっかり差し込んでください。
 
▼OKな例           ▼NGな例
プラグ差し込み画像   プラグ差し込み画像
 
 
それでも、エラー表示が消えない場合は、温熱導子コードが断線(故障)している可能性があります。
すぐに使用を停止し、温熱導子コードを交換してください。

お近くの電気量販店でご購入いただくことが可能ですが、在庫がない場合もございます。
弊社で購入をご希望の場合は、以下までご連絡ください。

■お申し込み窓口
ご注文は下記オムロンヘルスケアストアからも承っております。
 
オムロンヘルスケアストアに移動