• No : 13742
  • 公開日時 : 2017/11/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/27 10:00
  • 印刷

測定記録の取り込みについて

ご案内

《 睡眠手帳ソフトウェア(Windows版)》

 

測定記録の取り込みについて

 

測定記録の取り込みには事前に機器登録が必要です。
測定記録の取り込み時に機器本体の時刻をお使いのパソコンの時刻と同期します。
※登録されていない機器を接続した場合、機器登録後に測定記録を取り込みます。
※機器の登録にはUSB通信トレイまたはUSB通信ケーブルが必要です。
 
 

操作手順

<USB通信ケーブルを利用する場合>
  1. 「機器から測定記録を取り込む」の[USB通信トレイ/ケーブル]をクリックします。


     
  2. 以下の画面が表示されたら、睡眠計とパソコンをUSB通信ケーブルで接続します。睡眠計の接続方法はこちらをご確認ください。


     
  3. 以下の画面が表示されたら、[取り込み]ボタンをクリックします。


     
  4. 以下の画面が表示されると取り込み完了です。[閉じる]をクリックします。
 
 
<USB通信トレイを利用する場合>
  1. 「機器から測定記録を取り込む」の[USB通信トレイ/ケーブル]をクリックします。


     
  2. 以下の画面が表示されたら、USB通信トレイをパソコンに接続します。


     
  3. 以下の画面が表示されたら、USB通信トレイの通信エリアマーク と睡眠計の通信エリアマーク を合わせてください。通信エリアマークの位置についてはこちらをご確認ください。


     
  4.  機器が認識されると自動的に次の画面に遷移します。処理中はUSB通信トレイと睡眠計の通信エリアマーク同士がずれないようにしてください。


     
  5. 以下の画面が表示されると取り込み完了です。[閉じる]をクリックします。
 
 
<SDカードを利用する場合>
  1. 睡眠計にSDカードを挿入します。SDカード挿入口を開け、図のようにSDカードを「カチッ」と音がするまで挿入し、SDカード挿入口を閉めてください。
    >あらかじめSDカードを挿入して測定した場合は、手順3に進んでください。


     
  2. SDカードに「データ一括保存」を行います。メモリボタンを3秒以上押してください。本体メモリ内の測定記録がSDカードに書き込まれます。
    ※書き込み中は睡眠計の表示部のSDカードマークが点滅し、書き込みが完了するとSDカードマークが点灯します。
    データ書き込み中は専用ACアダプタを抜かないでください。書き込み中に電源が切れると、SDカードに正しくない測定記録が書き込まれる場合があります。

     
  3. 睡眠計からSDカードを抜き取ります。SDカード挿入口を開け、SDカードを「カチッ」と音がするまで押し込み、まっすぐ引き抜いてください。
     
  4. 睡眠手帳ソフトの「機器から測定記録を取り込む」の[SDカード]をクリックします。


     
  5. SDカードをパソコンに挿入し、[参照]ボタンをクリックします。


     
  6. 挿入されたSDカード内にある「SSCAN.BIN」ファイルを選択し、「開く」をクリックします。


     
  7. [取り込み]ボタンをクリックします。


     
  8. 以下の画面が表示されると取り込み完了です。[閉じる]をクリックします。