オムロンの携帯型心電計HCG-801は、動悸などの症状をその場で記録し、医師の診断に活かせる心電図波形を表示する家庭向け心電計です。
※本製品は、医療関係者または医師の指導のもとに機器を使用される方向けに販売しています。
※本製品は医師が診察の参考にする医療用具であり、診断を行うものではありません。
▼特長
・ご家庭で心電図波形を測りたいときに、30秒間の心電図波形が測定できます。
・測定した心電図波形を解析して、結果メッセージを表示します。
・医師の参考となるクリアな心電図波形を表示します。
・測定5回分を本体に保存できます。
※SDメモリーカード(当社動作検証済み)により、メモリを300回まで増やせます。
・安定した測定ができるようにデザインされています。
■測定結果の自己診断・治療は危険です。
測定結果(心電図波形)や、それを解析して表示されるメッセージはご自身で判断せず、医師にご相談ください。
測定結果の自己診断は、病状の悪化につながることがあります。
■本製品で測定した値は、測定した時点での測定結果です。
病状は急変することがありますので、本製品の測定結果にかかわらず、気になる症状がある場合は医師にご相談ください。
■心電図は、心臓の状態を調べる有効な検査ですが、心臓のすべての変化・病状を表現するものではありません。
測定の結果「波形に乱れはないようです」と表示されても、症状がある場合は医師にご相談ください。