• No : 4326
  • 公開日時 : 2014/08/21 00:00
  • 更新日時 : 2019/08/21 16:49
  • 印刷

パルミコートの吸入に適したネブライザは?

回答

パルミコートの吸入にはコンプレッサー式(ジェット式)ネブライザをお勧めします。
コンプレッサー式ネブライザの特性上、ほとんどの吸入薬液を霧状にすることができ、パルミコートの製薬会社からも推奨されています。


▼参考
メッシュ式ネブライザ
使用することはできますが、コンプレッサー式に比べて吸入に2倍ほど時間がかかります。
ご使用される場合は、パルミコートの薬効成分が微細なメッシュ穴につまりやすいため、使用後のお手入れは速やかにお願いいたします。
 

吸入後のお手入れ(3分1秒)
  手順①水の噴霧(1分9秒まで)
  手順②水洗い(1分10秒から)


超音波二槽式ネブライザ
使用できません。
パルミコートの薬効成分が沈殿し、正しい薬液の吸入が出来ません。