• OMRON connect > 機器別 > [Android] Googleのヘルスコネクトアプリにデータを出力したい【OMRON Connectアプリ】
  • No : 19160
  • 公開日時 : 2024/10/09 14:57
  • 更新日時 : 2026/07/10 13:37
  • 印刷

[Android] Googleのヘルスコネクトアプリにデータを出力したい【OMRON Connectアプリ】

回答

OMRON Connectアプリのコンテンツから連携設定をすることで、Googleのヘルスコネクトアプリにデータを出力できます。

 

手順については、以下をご確認ください。

1.ホーム画面下部にある①「コンテンツ」をタップし、コンテンツ画面の②「+コンテンツ追加」をタップします。

 

2.コンテンツライブラリー内にある「ヘルスコネクト連携」の「連携設定」をタップします。

 

3.「ヘルスコネクトと連携する」をタップしてください。

 

 

4.ヘルスコネクトへのアクセスを許可します。

「すべて許可」をタップすると、すべての指標が「オン」になります。設定後、右下の許可をタップしてください。

 

※画像はオンの状態です。

※ご利用のスマートフォンの機種やOSのバージョンより画面の表示が異なる場合があります。

 

5.コンテンツライブラリーの画面に戻ります。再度ヘルスコネクト連携の「連携設定」をタップします。

6.「全データを書き込み」をタップします。確認メッセージが表示されるので「OK」をタップしてください。

 

7.書き込み完了したら、左上の「←」をタップします。

8.Googleヘルスコネクトにデータが書き込まれたかご確認ください。

 

▼関連FAQ

>Googleヘルスコネクトアプリに出力する指標を確認・変更したい