• No : 18635
  • 公開日時 : 2023/11/21 14:00
  • 印刷

歩数のリセットがしたい

回答

オムロンの歩数計・活動量計は、一部機種を除いて時刻が0時になると自動的に歩数がリセットされます。

※一日の途中で歩数をリセットすることはできません。
 

 
以下は、リセット可能な機種(HJ-320)の手順となります。

▼リセット方法
[設定/●]ボタンと、[表示/▲]ボタンを使用します。
 
file_image
 
 
1.[表示/▲]を押して歩数を表示します。
 
file_image

2.[表示/▲]を2秒間押します。
 表示部に「Clr」が表示され、点滅します。
 
file_image

3.[設定/●]を1回押します。
 表示部の「Clr」が点滅から点灯に変わります。
 
file_image

4.[設定/●]をもう1回押します。
 表示部に「0歩」と表示されたらリセット完了です。
 
file_image