• No : 18035
  • 公開日時 : 2022/06/22 12:32
  • 印刷

「解析できません」と表示される【携帯型心電計HCG‐8060T】

カテゴリー : 

回答

「解析できません」が表示された場合は、以下の原因と対処方法をご確認ください。
 
 
原因と対処方法
 
●記録中に動いたり、会話をしたりしている。
正確な心電図を測るため、記録中は体を動かさず、安静にしてください。
 
●記録中に本体や電極を強く押さえつけている。
記録中はリラックスして、腕や指に力が入らないようにしてください。
 
●スマートフォンを充電/同期している。またはヘッドフォンなどを接続している。
ヘッドフォンや充電器などケーブルで接続している機器をスマートフォンから取り外してください。
 
●肌が乾燥している。
肌が乾燥していると、肌から電極が離れてしまったと誤判定する場合があります。アルコール消毒剤を柔らかい布に湿らせて電極を拭いたり、布タオルなどで肌を少し湿らせたりしてから使用してください。
 
●電極が汚れている。
アルコール消毒剤を柔らかい布に湿らせて拭き取ってください。
 
携帯型心電計HCG‐8060Tの正しい使い方については、以下FAQをご確認ください。
 
 
上記のことをご確認いただいても「解析できません」と表示される場合は、下記の可能性があります。
 
●不整脈が誤って識別されている。
心室粗動、心室二段脈、心室三段脈などの不整脈が「解析できません」と誤って識別されることがあります。症状を感じる場合、また、無症状でも体調に不安を感じる場合は医師にご相談ください。