• No : 17417
  • 公開日時 : 2020/07/20 14:56
  • 更新日時 : 2020/08/07 14:16
  • 印刷

オムロンの婦人用体温計で普段の熱は測れますか?

回答

婦人用体温計は、基礎体温を測ることを目的とした体温計です。一般的な体温計の代用として使う場合は、以下の点をご注意ください。

 
①舌下とわきの下で体温に差が出ることがあります
 
体温測定は、一般的にわき下温<舌下温<鼓膜温<直腸温の順番で高くなります。わきの下で測った体温と舌の下で測った体温では、舌の下で測った体温の方が高くなります。
 つまり、婦人用体温計を使って舌の下で測定した体温は、通常わきの下で測る体温よりも高めに出ることになります。
わきや耳での検温結果と比較せず、口中検温での体温として管理してください。
 
②予測式体温計は口中検温のみ(わきでの測定はできません)
 
予測検温は口中検温を対象にした計算式になっておりわきでは正しく検温ができません。
口中で検温してください。
対象機種:MC-672L/MC-642L/MC-652LC/MC-683L/MC-6830L/MC-6832L/MC-440
 
詳細は、下記FAQをご確認ください。
>オムロンの婦人用体温計はわきでも測定できますか?