• No : 17230
  • 公開日時 : 2020/03/16 11:45
  • 更新日時 : 2024/03/08 09:53
  • 印刷

体温計のブザー音が小さい。音量調整はできますか?

カテゴリー : 

回答

体温計のブザーの音量は調整することができません。(※一部の機種除く)

電源を入れた際のブザー音と、検温完了時のお知らせブザー音は同じ音の大きさです。
わきで検温されている場合、衣服などで検温完了時の音が聞き取りづらい場合があります。
衣服に触らず、できるだけ静かな環境での検温をお願いします。

▼お知らせブザーについて
実測式体温計の場合、体温計をわきにはさみ、温度上昇がほとんどなくなるとブザーが鳴ります。わきの下の場合は、平均3分から6分くらいでブザーが鳴ります。
※人によって温度上昇の遅い人と早い人がありますので、ブザーが鳴るまでの時間、そのときの温度には個人差があります。
 
予測式体温計の場合、機種によりブザーが鳴る時間が異なります。
 
ブザー音に関して、より詳しくは下記FAQをご確認ください。
実測式体温計は何分でブザーが鳴りますか?
予測式体温計は何分でブザーが鳴りますか?
 
検温完了時の音が聞き取りづらい場合は、実測検温をお勧めします。
実測式体温計、予測式体温計共に、わきに約10分はさんで測定してください。
 
ブザー音が鳴らない場合は、下記FAQをご確認ください。
 

 
下記の機種は、OMRON connectアプリで「音のON/OFF」「音量」の設定が可能です。
対象機種:MC-652LC

※音量の設定は体温計本体では変更できません。
OMRON connectアプリから、アラーム時刻・音量/ブザー音量/バックライトの設定・変更が可能です。
アプリで設定後にデータ転送をおこなうと、機器に設定が反映いたします。
 
■MC-652LCの機器設定を変更する
1.OMRON connectアプリホーム画面下部「機器」をタップし、機器一覧から「MC-652LC」をタップします。
APPimg
 
2.変更したい項目(アラーム/ブザー/バックライト)の右側にあるスライドボタンをタップして、設定のオン・オフを切り替えます。
 
3.詳細項目(アラーム時刻・音量/ブザー音量)をタップして、設定変更後に右上の「保存」をタップしてください。
※バックライトは詳細項目がないため、右上の「保存」をタップしてください。
APPimg
 
4.「機器を探しています。」と表示します。MC-652LCを一度ケースから取り出し、再度収納してください。
※本体上部のLEDランプが点滅したら、機器はデータ転送できる状態です。
APPimg
 
5.しばらくするとデータ転送が始まり、「設定完了」と表示されます。本体上部のLEDランプが点滅から点灯に変わると転送が完了です。