• No : 13741
  • 公開日時 : 2017/11/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/27 10:00
  • 印刷

機器の登録について

ご案内

《 睡眠手帳ソフトウェア(Windows版)》

 

機器の登録について

 

本ソフトのご利用を開始する場合や新しい機器をお使いになる場合は機器の登録が必要です。
※機器の登録にはUSB通信トレイまたはUSB通信ケーブルが必要です。SDカードでは機器の登録はできません。

操作手順

  1. [新しく機器を登録する]をクリックします。


     
  2. 以下の画面が表示されたら、USB通信トレイまたはUSB通信ケーブルをパソコンに接続します。USB通信トレイまたはUSB通信ケーブルが接続されると、自動的に次の画面に遷移します。
    ※USB通信トレイとUSB通信ケーブルを両方接続された場合は、USB通信ケーブルが優先的に接続されます。


    >USB通信ケーブルをご利用の場合は手順4に進んでください。

     
  3. USB通信トレイを認識すると以下の画面が表示されます。通信トレイと機器の通信エリアマークを合わせてください。


     
  4. USB通信ケーブルをご利用の場合は機器を認識すると以下の画面が表示されます。[取り込み]ボタンをクリックします。


     
  5. 処理中はUSB通信トレイやUSB通信ケーブルを抜かないでください。USB通信トレイをご利用の場合は、通信エリアマーク同士がずれないようにしてください。


     
  6. 以下の画面が表示されると取り込み完了です。[閉じる]をクリックします。