• No : 13726
  • 公開日時 : 2017/11/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/27 13:00
  • 印刷

ファイル出力について

ご案内

《 測定記録取り込みソフトウェア(Windows版)》

 

ファイル出力について

 

測定記録をCSV形式で出力・保存できます。

操作手順

  1. 表示する機器の個人番号(任意のニックネーム)を選択し、画面右上部の[ファイル出力]をクリックします。


     
  2. 出力する日時の形式と出力期間を設定し、[出力する]をクリックします。

     
    (A)測定日時の出力形式を選択します。
       ※歩数計・活動量計は日単位で出力されるため、本項目は表示されません。
     ①測定日と測定時間の列を分割して保存します。
     ②測定日と測定時間を一つの列にまとめて保存します。

    (B)出力期間を選択します。
     ③指定した1か月分の測定記録を出力します。
     ④出力日から選択した日数分の測定記録を出力します。
      「過去7日間」、「過去30日間」、「過去90日間」、
      「過去180日間」、「過去365日間」のいずれかを選択できます。
     ⑤任意の期間を指定し、指定した期間分の測定記録を出力します。
     ⑥すべての期間を指定し、測定記録を出力します。

     
  3. ファイルの出力場所を指定し[保存]をクリックします。


     
  4. [閉じる]をクリックします。