• No : 13725
  • 公開日時 : 2017/11/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/27 13:00
  • 印刷

朝晩血圧手帳印刷について

ご案内

《 測定記録取り込みソフトウェア(Windows版)》

 

朝晩血圧手帳印刷について

 

個人番号毎に朝晩血圧手帳をPDFファイル形式で出力、印刷ができます。
 
PDFをご覧いただくには、アドビシステムズ社より配布されているAdobe Readerが必要です。
詳しくは「 印刷機能について 」をご覧ください。

朝晩血圧手帳とは

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン2009に準じ、起床時刻および就寝前の血圧値に着目し作成しています。
グラフは以下の測定値を元に作成されます。
 
●起床時の血圧/脈拍
 4:00から11:59の時間帯で、最も早い時刻の測定記録から
 10分以内に測定した値のうち、最初から3回までの平均値です。

●就寝前の血圧/脈拍
 19:00から翌日1:59の時間帯で、最も遅い時刻の測定記録から
 10分以内に測定した値のうち、最後から3回までの平均値です。
 
※10分以内に2回もしくは1回しか測定しなかった場合は、
 2回の平均値または1回の測定値が表示されます。
 

操作手順

  1. 表示する機器の個人番号(任意のニックネーム)を選択し、画面右上部の[朝晩血圧手帳]をクリックします。


     
  2. 出力先と出力期間を設定し、[印刷する]をクリックします。


    (A)出力先を選択します。
     ①PDF形式でファイルを保存します。
     ②一覧を印刷します。

    (B)出力期間を選択します。
     ③指定した1か月分の測定記録を出力します。
     ④出力日から選択した日数分の測定記録を出力します。
      「過去7日間」、「過去30日間」、「過去90日間」、
      「過去180日間」、「過去365日間」のいずれかを選択できます。
     ⑤任意の期間を指定し、指定した期間分の測定記録を出力します。

    >「PDFファイル」を選択した場合は 手順4に進んでください。

     
  3. 出力先を「プリンター」に設定した場合、印刷プレビュー・印刷ダイアログが表示されます。印刷するプリンターを選択し、OKをクリックします。
    ※Acrobat Readerのバージョンによって表示が異なる場合がございます。


     
  4. 出力先を「PDFファイル」に設定した場合、『名前を付けて保存』の画面が表示されますので、PDFファイルの出力場所を指定し「保存」をクリックします。
    file_image

     
  5. 以下の画面が表示されたら、保存完了です。[閉じる]をクリックします。
 

印刷イメージ