• No : 12670
  • 公開日時 : 2022/11/01 09:00
  • 更新日時 : 2024/05/09 11:29
  • 印刷

アプリから測定結果を出力することはできますか?【OMRON connectアプリ】

カテゴリー : 

回答

OMRON connectアプリで管理されているデータは、CSVファイル形式で出力し、メールに添付してパソコンへ送ることができます。
 
▼CSVファイルのサンプル
画像をタップすると拡大表示されます。
CSVサンプル
 
※心電図記録の出力方法はFAQをご確認ください。
>心電図記録の印刷方法
 
以下手順をご確認ください。
 
1.アプリホーム画面の測定パネルをタップします。
 
▼例:血圧計の測定パネルを選んだ場合
アプリ画面
 
 
2.グラフ画面右上の「・・・」をタップし、「測定結果出力」を選択してください。
 
アプリ画面
 
3. 「健康データを出力することに同意しますか?」の画面で「同意する」を選択してください。
 
測定結果出力画面
 
4.出力するデータのカテゴリと期間を選択して「出力する」をタップします。
 
測定結果出力画面
 
5. ご利用になるメールアプリを選択してください。
 「1回のみ」「常時」と選択肢が表示される場合は、「1回のみ」をタップしてください。
  ※スマートフォンの設定によって表示されない場合もございます。
 
メールアプリ選択画面
 
6.メールアプリが起動しましたら、パソコンで受信可能なメールアドレスを入力してメールを送信してください。