ねむり時間計HSL-004Tでは「入眠時」「睡眠時」「起床時」におへやの温度・湿度を計測します。これらの計測タイミングで、機器が睡眠計測状態になっていない場合、温度・湿度が正しく計測できない時があります。
※温度/湿度/快適度はねむり時間計HSL-004Tを機器登録して、測定している場合にのみ表示されます。
※ ねむり時間計HSL-004Tでの温度・湿度の計測可能範囲は
温度:0℃から35℃
湿度:30%から85%
となります。
<温度/湿度/快適度が「-」と表示されてしまう主なパターン>
●測定開始から1時間以内に測定を停止した場合は、おやすみ、睡眠中が「-」と表示されます。
●測定開始から3時間以内に測定を停止した場合は睡眠中の温湿度が「-」と表示されます。
●測定開始から3時間以上経過してアラーム時刻前に機器側で測定停止するとおはようが「-」と表示されます。