• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7023
  • 公開日時 : 2017/10/26 15:38

パッドのお手入れ方法

パッドの種類でお手入れ方法は異なるため、パッドの種類を確認し、選択肢より選択してください。

※お使いのパッドがわからない場合は下記FAQをご確認ください。
                        
file_image
ロングライフパッド
HV-LLPAD
 
file_image
ロングライフパッド(グレー)
HV-LLPAD-GY
 
file_image
患部集中パッド
HV-KSPAD
 
file_image
粘着パッド
HV-PAD-3
 
file_image
3D大型パッド
HV-3DPAD
 
file_image
粘着パッド
HV-PAD-2
 
file_image
ジャンボパッド
HV-JPAD
 
file_image
大型電極パッド
HV-BIG-PAD
 
file_image
HV-F3000用
標準パッド
HV-HYPAD
file_image
HV-F3000用
ひざパッド
HV-HZPAD
 
file_image
HV-F601T/602T用
コードレスパッドM
HV-WPAD-MJP
 
file_image
HV-F601T/602T用
コードレスパッドL
HV-WPAD-LJP
 
file_image
HV-F710/F971用
ひざ電気治療バンド専用パッド
HV-KNPAD
 
粘着パッド : HV-PAD-3

回答

このパッドは水洗いできません。

◆お手入れ方法


水を染み込ませたガーゼや布巾等毛羽立たない布で、粘着面を湿らせて汚れをふき取ってください。
一時的に粘着力を回復させることができます。ただし、水分を与えすぎると粘着力が弱くなります。
粘着パッドのお手入れ画像
※水洗いしないでください。感電や事故の原因になります。
※水をかけるとパッドの粘着部分が剥がれる場合があります。

お手入れしても粘着力が復活しない場合は、新しいパッドへ交換してください。
 
 
取り扱いについてのお願い
・お湯や洗剤、薬品(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。
・つめやブラシなどで粘着面をきずつけないでください。
・高温多湿、直射日光のあたる場所に置かないでください。
※粘着面がいたんで寿命が短くなる場合があります。 
 
パッドは消耗品です
・パッドの交換の目安は個人差がありますが、約30 回程度を目安に新しいパッドに交換してください。
 ・粘着面がいたんだときは、使用を中止し、別売品をお求めください。
※粘着面に水分を与えると、粘着力が低下してしまうことがございますので、ご注意ください。
※使い方、埃、汚れ、肌の乾燥や油分、デオドラントシートの使用など、様々な状況で目安より早く消耗することがあります。
 
ご注文は弊社ショッピングサイトよりご確認ください。 
オムロンヘルスケアストアに移動
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動
このページの先頭へ戻る