商品・サービスに関するよくあるご質問
携帯型心電計HCG‐8011Bの使い方をご案内いたします。
・本製品は、医療関係者または医師の指導の下に機器を使用される方向けに販売しています。
・本製品は心電図をアプリ内で解析・表示しますが、解析結果の自己判断・治療は危険です。心電図の解析結果や血圧の測定結果はご自身で判断せず、医師にご相談ください。
ご使用の前に
心電図を記録するには、「OMROM connect」アプリが必要です。
スマートフォンに「OMRON connect」アプリをインストールし、本機を登録してください。
動画でもご案内しています。
▼オムロン 携帯型心電計 HCG-8011B 使い方(1分34秒)
※ご利用のスマートフォンの機種やOSのバージョンより画面の表示が異なる場合があります。
1.携帯型心電計HCG‐8011Bを用意します。
※心電計本体には電源ボタンはありません。続けて、手順2へお進みください。

2.OMRON connectアプリを起動し、「+」をタップします。
3.背筋を伸ばしてリラックスして椅子に座ってください。

4.電極に触れると記録が開始します。
【心電図を記録するときの注意事項】
正確な心電図を記録するために、できるだけ腕や指の力を抜き、動かないでください。

本体のロゴの向きが下図の〇と一致していることを確認してください。

※金属が含まれている机などに本体を接触させると、ノイズが生じて記録できないことがあります。そのような場合は、別の机の上で記録してください。
※手が汚れていたり肌が乾燥したりして、電極が反応しない状態になっていると心電図を記録できません。濡れタオルなどで肌を少し湿らせてから使用してください。
5.記録が終わるまで会話をせず、安静にしてください。
▼心電図記録中の表示例
6.結果を確認します。
記録が終了すると、解析結果(「心房細動の可能性」、「徐脈」、「頻脈」など)がスマートフォンの画面に表示されます。
※「自覚症状」、「直前の運動強度」、「メモ」をタップし、記録時の状態をメモに残すことができます。
7.記録終了後、電極から指を離します。
▼関連FAQ