エラー6029が表示され、機器登録できない【OMRON connectアプリ】 | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 19936
  • 公開日時 : 2024/11/06 14:57
  • 印刷

エラー6029が表示され、機器登録できない【OMRON connectアプリ】

回答

アプリは機器を探していますが、機器が見つからない状態です。

 

以下をご確認のうえ、操作を再度お試しください。

・お持ちの機器型式と、アプリで選択した機器登録したい機器型式が合っていることを確認してください。

・機器側が機器登録できる状態になっていることを確認してください。

機器を機器登録できる状態にする方法は機器の取扱説明書または機器についてのヘルプをご確認ください。機器のFAQは、アプリの「その他」→「ヘルプ」→「機器」→確認したい機器の「機器型式」を選択して確認いただけます。

・機器にBluetoothをオン/オフする機能がある場合、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。

・Bluetooth通信のため、機器とスマートフォンは5m以内に置いてください。

 

▼関連FAQ

>アプリに機器登録するにはどうしたらいいですか?

>アプリに機器の登録(ペアリング)ができません

>【血圧計】通信ボタンを押すとOFFが表示され転送できない

>【携帯型心電計 HCG‐8010T1】本体のBluetoothをオフにすることはできますか?

>【婦人用体温計 MC-652LC】機器登録やデータ転送ができない

 

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?