朝と晩の時間帯に複数回測定した場合どのデータが採用されますか?【OMRON connectアプリ】 | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 19017
  • 公開日時 : 2024/06/28 15:25
  • 更新日時 : 2026/03/26 09:45
  • 印刷

朝と晩の時間帯に複数回測定した場合どのデータが採用されますか?【OMRON connectアプリ】

回答

朝と晩の体重は、以下の条件に該当する値が採用されます。

 
●朝の体重
朝の測定時間(午前4:00~10:59)の記録のうち、一番早い時刻の測定値から1時間以内の記録で一番軽い体重が採用されます。
 
●晩の体重
晩の測定時間(午後7:00~翌午前1:59)の記録で一番遅い時間に測定した体重が採用されます。
 
 
※朝晩の時間帯や条件は変更できません。
※反映された体重値は、かんたん朝晩ダイエット画面下部「リスト」から確認できます。
 
※OMRON connectアプリに転送したすべてのデータは測定結果一覧で確認できます。測定結果一覧の確認方法は以下FAQを確認してください。
>測定データを一覧で見ることはできますか?
 
 

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?