個人番号の登録を変更したい 【OMRON connectアプリ】 | 商品・サービスに関するよくあるご質問 | オムロン ヘルスケア

商品・サービスに関するよくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18792
  • 公開日時 : 2024/04/22 10:42
  • 更新日時 : 2025/01/31 15:39
  • 印刷

個人番号の登録を変更したい 【OMRON connectアプリ】

回答

個人番号は、新たに使用したい個人番号で機器登録した後、使用していた個人番号の機器登録を解除することで変更できます。

※機器登録を解除しても、アプリに転送済みのデータは消去されません。
 
操作方法は以下の通りです。
※以下で紹介しているアプリ画面は、4名用の体重体組成計の個人番号を1から2へ変更する場合の例です。
 

■新たに使用したい個人番号を機器登録する

アプリホーム画面下部の「機器」>「+機器の追加」の順にタップし、画面の指示に従って、新たに使用したい個人番号を選択し機器登録をしてください。
 
file_image

機器登録方法の詳細については以下のFAQをご確認ください。

■使用していた個人番号の機器登録を解除する

1.アプリホーム画面下部の「機器」をタップします。
 
file_image
 
2.機器一覧から使用していた個人番号が記載されたパネルをタップします。
 
file_image
 
 
3.機器の設定画面に遷移したら「機器の登録を解除する」をタップします。
 
file_image
 
4.機器の登録を解除しますか?と確認画面が表示しますので、「解除する」をタップします。
 
file_image
 
5.機器の画面に戻ります。機器型式下部の、個人番号の表示がなくなれば解除完了です。
 
file_image
 
 

アンケート:こちらの回答はお役に立ちましたか?