オムロン ヘルスケア

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18786
  • 公開日時 : 2024/04/12 14:15
  • 更新日時 : 2024/04/15 14:00
  • 印刷

HCG‐8010T1の通信ボタンを押しても、心電図データが転送できない【OMRON connectアプリ】

カテゴリー : 

回答

HCG‐8010T1の通信ボタンを押しても電源ランプが点灯せず、通信ランプが点滅して本体が振動する場合、本体のBluetooth通信がオフになっていることが考えられます。


データ通信を行うには、本体のBluetooth通信設定をオンの状態にする必要があります。
次の手順に従ってBluetooth通信設定をオンにしたあと、あらためてデータ転送をお試しください。
 

■通信設定をオンにする

1.電源ランプが消灯している状態で〔通信〕ボタンを2秒以上押し続ける
電源ランプ、通信ランプが点灯します。Bluetooth通信設定はオンになります。
 
電源ランプと通信ランプ
 
2.本体の〔電源〕ボタンを押して電源を切る
電源を切り忘れても10秒後に電源が自動で切れます。
 
 
 
ページの先頭へ戻る