オムロン ヘルスケア

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18785
  • 公開日時 : 2024/04/12 14:14
  • 更新日時 : 2024/05/08 12:31
  • 印刷

本体のBluetoothをオフにすることはできますか?【携帯型心電計HCG‐8010T1】

カテゴリー : 

回答

HCG‐8010T1は、本体のBluetooth通信設定をオフにすることができます。

航空機や病院など無線通信が禁止されている区域で本製品を使用する際などに、Bluetooth通信をオフにする必要がある場合は、次の手順に従ってBluetooth通信設定をオフにしてください。
心電図データはあとからスマートフォンに転送できます。
▼関連FAQ
 
操作方法は以下の通りです。
 

■通信設定をオフにする

1.電源ランプが消灯している状態で〔通信〕ボタンを10秒以上押し続ける
電源ランプが点灯し、通信ランプが点滅します。そのまま〔通信〕ボタンを押し続けてください。
 
file_image
 
2.電源ランプ、通信ランプが消灯したら、〔通信〕ボタンから指を離す
Bluetooth通信設定はオフになります。
 
【Bluetooth通信設定がオフであることを確認する方法】
電源ランプが消灯している状態で、〔通信〕ボタンを押します。通信ランプが点滅し、振動するとBluetooth通信設定はオフになっています。


■通信設定をオンにする

1.電源ランプが消灯している状態で〔通信〕ボタンを2秒以上押し続ける
電源ランプ、通信ランプが点灯します。Bluetooth通信設定はオンになります。
 
file_image
 
2.本体の〔電源〕ボタンを押して電源を切る
電源を切り忘れても10秒後に電源が自動で切れます。
 
 
ページの先頭へ戻る