オムロン ヘルスケア

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 18039
  • 公開日時 : 2022/11/01 09:00

正しい使い方【携帯型心電計HCG‐8060T】

携帯型心電計HCG‐8060Tの使い方をご案内いたします。
 
・本製品は、医療関係者または医師の指導の下に機器を使用される方向けに販売しています。
・本製品は心電図をアプリ内で解析・表示しますが、解析結果の自己判断・治療は危険です。心電図の解析結果や血圧の測定結果はご自身で判断せず、医師にご相談ください。
 
ご使用の前に

心電図を記録するには、「OMROM connect」アプリが必要です。
スマートフォンに「OMRON connect」アプリをインストールし、本機を登録してください。
 
 
動画でもご案内しています。
▼オムロン 携帯型心電計 HCG-8060T の使い方(2分35秒)

 
1.携帯型心電計HCG‐8060Tを用意します。
※心電計本体には電源ボタンはありません。続けて、手順2へお進みください。
 
カルディア
 
2.OMRON connectを起動します。
 
①アプリを起動し、「+」をタップします。
 
アプリ画面
 
他のコネクト製品を登録している場合は、「心電計」をタップしてください。
 
 
②記録モードを選択するように表示されたら、「次へ」をタップします。
 
アプリ画面
 
3.正しい姿勢を確認します。
 
正しい姿勢
 
4.測定モードを選択します。
本製品には「1 誘導心電図」と「6 誘導心電図」の2 つのモードがあります。目的に応じて選択してください。
1誘導と6誘導の違いについては、以下FAQをご確認ください。
 
 
 
どちらに当てはまるか、選んでください
ページの先頭へ戻る