体温計の値に違いが出るのはなぜ? | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 17568
  • 公開日時 : 2021/01/08 14:07

体温計の値に違いが出るのはなぜ?

体温は測定する条件によって、値に違いが出ることがあります。
下記に、違いが出る要因についてご説明します。

 

 

値に違いが出る要因として、大きく以下が挙げられます。

 

①わきの下に熱がこもっていたり、汗ばんでいる

②体温計の先端がわきの中心にあたっていない

③体温計とわきの間にすき間ができている

 

正しく測るために、以下の検温時のポイントをご確認ください。

体温計を正しくあてて測らないと、精度の高い検温値が得られない場合があります。

 

ポイントポイント1

わきの下にこもった熱を冷ましていますか?

 

・長時間布団にはいっていたり、厚着をしていると熱がこもりやすいので、注意しましょう。

・測定前に乾いたタオルでわきの下を拭きましょう。濡らしたタオルで拭いてしまうと逆に皮膚温を下げてしまうため注意しましょう。

 

ポイントポイント2

体温計は下側から入れていますか?(襟元から入れていない)

 

①わきの中心に体温計の先端をあてます。

 

体温計のあてかた

※わきの中心から外れると、検温値は低くなります。

 

②体温計を下から上へ少し押し上げるようにはさみます。(腕に対して30°から45°の角度)

 

体温計のはさみかた

 

はさんだ時の角度

◆正しく挟めていない例◆

 

正しく挟めていない例

 

※上から差し込むとわきの中心にあたらない
例:服の襟元から体温計の表示部が出ている状態
体温計のずれを防ぐために、服の襟元からではなく下から差し込んで測定することをお勧めします。

 

ポイントポイント3

体温計を挟んでいる反対側の手で腕を押さえて密着させていますか?

※手のひらを上向きにするとわきがしまりやすいです。

 

手のひらを上向き

 

ポイントポイント4

検温中に体温計が動いたり、当てている位置がずれないように検温が終わるまで静かにお待ちください。

 

また以下のお申し出内容の場合は、①から③も併せてご確認ください。

 


 

Q:今まで使っていた体温計より高く出る。

Q:今まで使っていた体温計より低く出る。
Q:15秒や30秒で測定した値と、10分測定した値に差が出る。

「①予測と実測の違いについて」をご確認ください。

 


 

Q:わきで測った値と、耳や口中で測った値が違う

「②測定部位の違いについて」をご確認ください。

 


 

Q:朝は36℃台なのに、夜になると37℃台になったり、測るたびに値がばらつく。

「③一日の体温の変化について」をご確認ください。

 

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動