体温計の測定範囲は? | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 16035
  • 公開日時 : 2019/06/27 12:19
  • 更新日時 : 2019/12/23 13:40
  • 印刷

体温計の測定範囲は?

カテゴリー : 

回答

体温計の測定範囲は、32.0から42.0℃となります。

※婦人用体温計は、32.00から42.00℃となります。
※感温部の温度が32℃未満の時には「L」や「AL」等と表示し、42℃を超える場合は「H」や「AH」等と表示します。

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動