体温計でエラーが出て測定できない | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 16007
  • 公開日時 : 2019/06/24 16:09
  • 更新日時 : 2022/07/22 09:28
  • 印刷

体温計でエラーが出て測定できない

カテゴリー : 

回答

体温計は機種によりエラー表示が異なります。
お問い合わせが多いエラーについてご案内します。
改善しない場合は取扱説明書をご確認ください。

※注意※
機種によって以下とは違う内容の場合もあります。
 
※体温計の表示画面に『L℃』が表示されず、数字が表示される場合は下記FAQをご確認ください。
 
 


体温計のErr表示
予測検温中に体温計を動かしたり、体を動かしたりすると予測検温ができずエラーが表示されます。
正しい体温のはかり方を確認してください。
そのままはさみ続け、実測検温をしてください。
一度電源を切り、30秒以上間隔を開けてから測りなおしてください。
 
体温計の正しい測り方は、下記FAQをご確認ください。
>正しい使い方【正しい体温の測り方】
 


体温計のAH-表示 体温計のAH表示 体温計のH表示 体温計のHI表示
測定する部屋や保管場所が約10℃以下、または、約40℃を超えるとエラーが表示されます。
10℃から40℃の部屋に最低1分間は置いてから検温をしてください。
暑い場合は、感温部をよく絞ったぬれタオルなどで冷やしてから、検温してください。
直射日光の当たる場所には保管しないでください。
 


体温計のL表示
エラーではありません。感温部の温度が32℃未満の時に「L」表示が出ます。
そのまま測定を続けてください。
 
詳細は、下記FAQもご確認ください。
 

 
体温計のER00表示  体温計のER11表示
本体の故障の可能性があります。
修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 


体温計 Er.0
本体の故障の可能性があります。
修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 


体温計のER1表示
・34℃以上の環境で電源を入れ、15秒以内に検温をしなかった場合に表示されます。
・体温計が約10℃未満または、約40℃を超えるところに保管していた。
・検温部にはさんでから電源を入れた場合表示されます。
・本体の故障の可能性があります。
感温部をよく絞ったぬれタオルなどで冷やしてから、検温してください。
電源ボタンを押してから15秒以内に検温を始めてください。
 
改善しない場合 ⇒ 修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 


体温計のER2表示
・体温計をわきに正しくはさめていない。
・検温部からからずれていたために正しく検温できない場合に表示します。
・本体の故障の可能性があります。
正しい体温のはかり方を確認してください。
 
体温計の正しい測り方は、下記FAQをご確認ください。
>正しい使い方【正しい体温の測り方】

一度電源を切り、30秒以上間隔を開け、感温部を冷やしてから測りなおしてください。
 
改善しない場合 ⇒ 修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 

 
体温計のER3表示
本体の故障の可能性があります。
修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 

 
体温計のER4表示
・電源を入れた後、1分以内に検温を開始しなかった。
・本体の故障の可能性があります。
一度電源を切り、体温をはかり直してください。
 
改善しない場合 ⇒ 修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 


体温計のER5表示 体温計のER6表示
本体の故障の可能性があります。
修理をご依頼いただくか、新しい体温計に買い換えをご検討ください。
 

 
file_image
※耳式体温計 MC-510、MC-581の場合
プローブカバーが本体についていません。
プローブカバーをつけて測定してください。
 

体温計にエラー表示が出て測定できない場合、取扱説明書の下記項目をご確認ください。

・故障かな?と思ったら
・エラー表示について
・検温値以外の表示(エラー表示)
 
 
取扱説明書はダウンロードしていただくことが可能です。
一部、掲載されていない商品もあります。
取扱説明書ダウンロードページに移動

上記以外のエラーが表示された場合や、取扱説明書を見ても改善しない場合は故障している可能性があります。
体温計本体の修理または買い替えをお願いします。

健康機器 修理web受付画面に移動

製品のご注文は弊社ショッピングサイトをご利用ください。 
オムロンヘルスケアストアに移動

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動