腕帯の違いは何ですか? | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 15976
  • 公開日時 : 2019/06/14 16:14
  • 更新日時 : 2022/04/14 12:57
  • 印刷

腕帯の違いは何ですか?

カテゴリー : 

回答

腕帯には、片手で簡単に巻くことができる「フィットカフ」や、柔らかくソフトな装着感の「軟性腕帯」など、さまざまな腕帯があります。

■フィットカフ<対象腕周:17cm~36cm>
上腕を360°カバーする空気袋を採用しました。
装着時、どの角度に腕帯が回転しても正確に測れます。
 
 
■e-フィットカフ<対象腕周:17cm~36cm>
ぴったり腕にフィットする構造で、ずれることなく片手で簡単に正しく巻けます。
また新素材の採用で、締めつけによる痛みを軽減しました。
 
 
■軟性腕帯<対象腕周:22cm~32cm>
軟性腕帯は、腕の形に合わせて、すき間なくぴったりと巻くことができます。
やわらかく、ソフトな装着感で血圧が測れます。
※軟性腕帯には別売で下記腕帯もあります。
・腕の細い方向けの「細腕用腕帯」対象腕周:17cmから22cm
・腕の太い方向けの「太腕用腕帯」<対象腕周:32cmから42cm
 
腕帯の違いの詳細については下記サイトをご参照ください。
 
お使いの血圧計に対応している腕帯については、下記FAQをご確認ください。
>対応する腕帯が知りたい
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動