WellnessLINK

  • No : 13729
  • 公開日時 : 2017/11/27 00:00
  • 更新日時 : 2018/02/27 13:00
  • 印刷

バックアップファイルの復元について

ご案内

《 測定記録取り込みソフトウェア(Windows版)》

 

バックアップファイルの復元について

 

本ソフトで作成したバックアップファイルから機器の登録情報や取り込み済みの測定記録を復元できます。
バックアップ方法は「 測定記録のバックアップについて 」をご確認ください。
 
【ご注意!】
復元を実行するとバックアップファイルを作成した時点の記録に上書きされます。バックアップファイルの作成後に取り込んだ測定記録や機器設定は反映されません。
ご利用のパソコンを変更する場合や本ソフトを再インストールした場合、バックアップファイルの復元前に測定記録を取り込んだ状態で復元しても、バックアップファイルを作成した時点の記録に上書きされます。

操作手順

  1. [ファイル]メニューから[バックアップファイルの復元]をクリックします。


     
  2. [参照]をクリックします。


     
  3. 作成したバックアップファイルを選択し、[開く]をクリックします。


     
  4. [次へ]をクリックします。


     
  5. [復元する]をクリックします。


     
  6. 以下の画面が表示されたら、復元完了です。[再起動する]をクリックしソフトを再起動してください。

     
ページの先頭へ戻る