アプリから測定データを削除することができますか?【OMRON connectアプリ】 | よくあるご質問 | オムロン ヘルスケア
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 12672
  • 公開日時 : 2022/11/01 09:00
  • 更新日時 : 2024/01/30 11:34
  • 印刷

アプリから測定データを削除することができますか?【OMRON connectアプリ】

回答

OMRON connectアプリに転送したデータは、測定結果一覧より1件ずつ、削除していただくことができます。

操作につきましては、以下の手順をご参照ください。

※データの削除は1件ずつとなり、複数件をまとめて削除することができません。
※一度削除されたデータは復元することができません。

 

1.OMRON connectアプリを起動し、ホーム画面の最新値下部にある測定値パネルをタップします。

 

App_image

 

2.グラフ画面右上の「・・・」をタップし、「測定結果一覧」を選択します。

 

アプリ画面

 

3.転送された測定結果が表示されますので、 消去したいデータをタップします。

 

アプリ画面

 

4.測定データ詳細の画面最下部「削除」をタップします。確認画面が表示されますので、再度「削除」をタップしてください。

 

アプリ画面
 

 

※心電図データの削除方法については以下のFAQを参照ください。

心電図記録を削除する方法【OMRON connectアプリ】

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

健康機器のお問い合わせ画面に移動  スマートフォンアプリのお問い合わせ画面に移動