オムロン ヘルスケア

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • OMRON connect > アプリから測定結果を出力することはできますか?【OMRON connectアプリ】
  • No : 12670
  • 公開日時 : 2022/11/01 09:00
  • 更新日時 : 2026/03/25 09:47
  • 印刷

アプリから測定結果を出力することはできますか?【OMRON connectアプリ】

回答

OMRON connectアプリで管理されているデータは、CSVファイル形式で出力し、メールに添付してパソコンへ送ることができます。

 

※心電図記録の出力方法はFAQをご確認ください。
>心電図記録の印刷方法

 

▼CSVファイルのサンプル(血圧計)

画像をタップすると拡大表示されます。

CSVサンプル

 

以下手順をご確認ください。

 1.アプリホーム画面の測定パネルをタップします。

 ▼例:血圧計のパネルを選択した場合

 

2.グラフ画面右上の「・・・」をタップし、メニューの「測定結果出力」を選択してください。

 アプリ画面

 

3. 「健康データを出力することに同意しますか?」の画面で「同意する」を選択してください。

 

4.出力するデータのカテゴリと期間を選択して「出力する」をタップします。

対象期間は、年月が表示されている部分をタップすることで変更できます。

 

5. ご利用になるメールアプリを選択してください。

  

 Androidスマートフォンにて、「1回のみ」「常時」と選択肢が表示される場合は「1回のみ」をタップしてください。
 ※スマートフォンの設定によって表示されない場合もございます。

 

 

6.メールアプリが起動しましたら、メールアドレスを入力してメールを送信してください。

データはCSVファイル形式で出力されますので、パソコンにてデータをご確認ください。
 

 

▼関連FAQ

>「らくらく血圧手帳」の作成手順【OMRON connectアプリ】

 

 

ページの先頭へ戻る