OMRON HEALTHCARE APP

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 11884
  • 公開日時 : 2016/06/29 15:23
  • 更新日時 : 2018/12/04 12:07
  • 印刷

推奨環境(iPhone)

カテゴリー : 

解説

対応環境をご確認の前に

  Wi-Fi通信搭載機器(体重体組成計 HBF-253W)を利用するには、通信規格「IEEE 802.11b」対応のWi-Fi無線ネットワーク環境が必要です。

 ※ Wi-Fi通信搭載機器(体重体組成計 HBF-253W)は日本国内専用です。
 ※ お使いの無線ルーターについては製造メーカーにお問い合わせください。
 ※ IEEE 802.11bに対応していない無線ネットワーク(iPhoneのテザリング機能等)はご利用頂けないためご注意ください。

Wi-Fi通信搭載機器(体重体組成計 HBF-253W)をご利用頂けるiPhoneの対応環境は次のとおりです。
※2018年11月現在
 
 対応条件
  下記対応条件を満たしているiPhoneでも、設定の変更が必要な場合があります。
 
対応
バージョン・規格
端末
iPhone 4s
iPhone 5、iPhone 5s、iPhone 5c
iPhone 6、iPhone 6 Plus
iPhone 6s、iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone 7、iPhone 7 Plus
iPhone 8、iPhone 8 Plus
iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR
OS
iOS 9.0以上
 
 ・本内容は、OSのアップデートその他の状況により追って変更されることがあります。
 ・動作確認端末には、iPhoneの設定変更により動作が確認できたものも含まれます。
 ・iPad,iPod touchには対応していません。
 
ページの先頭へ戻る