OMRON HEALTHCARE APP

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 11163
  • 公開日時 : 2016/06/20 10:00
  • 印刷

温度/湿度/快適度が「-」と表示される場合

解説

ねむり時間計HSL-004Tでは「入眠時」「睡眠時」「起床時」におへやの温度・湿度を計測します。これらの計測タイミングで、機器が睡眠計測状態になっていない場合、温度・湿度が正しく計測できない時があります。
 
※温度/湿度/快適度はねむり時間計HSL-004Tを機器登録して、測定している場合にのみ表示されます。
※ ねむり時間計HSL-004Tでの温度・湿度の計測可能範囲は
 温度:0℃から35℃
 湿度:30%から85%
 となります。
 
 
<温度/湿度/快適度が「-」と表示されてしまう主なパターン>
 
●測定開始から1時間以内に測定を停止した場合は、おやすみ、睡眠中が「-」と表示されます。
file_image
 
 
●測定開始から3時間以内に測定を停止した場合は睡眠中の温湿度が「-」と表示されます。
file_image
 
 
●測定開始から3時間以上経過してアラーム時刻前に機器側で測定停止するとおはようが「-」と表示されます。  
file_image
 
ページの先頭へ戻る