OMRON HEALTHCARE APP

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 11161
  • 公開日時 : 2016/03/31 16:36
  • 更新日時 : 2022/06/13 15:26
  • 印刷

測定後データ転送したがアプリに表示されない【ねむり時間計アプリ Android】

解説

睡眠時間の測定が正常に行えなかった場合、測定後データ転送を行ってもアプリに記録が表示されません。
(測定終了時に機器に「-- --」が表示される場合は正常に測定できていない可能性があります)
file_image
[測定が正常に行えなかった場合] 
 

次の場合、睡眠時間の測定はできません。
・寝つき時刻が判定できなかった場合
 一定時間、寝具の動きが検出されなかったときを寝つき時刻と判定し、睡眠時間の測定を開始します。寝つき時刻判定前にアラーム時刻になったり、測定を終了すると寝つきの時刻の判定ができないため、睡眠時間を測定できません。
 
・おはよう時刻を確定できなかった場合
 アラームを一度も停止しなかった場合や測定終了の操作をおこなわなかった場合はおはよう時刻を確定することができないため、睡眠時間を測定できません。
file_image
睡眠時間は、寝つき時刻からおはよう時刻までの時間です。
夜中にトイレや水分補給などで起きた時間も、睡眠時間に含まれます。
 
ページの先頭へ戻る